This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH2T45:丝印不符合规格

Guru**** 2905180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126595/sn74axch2t45-the-silk-screen-does-not-conform-to-the-specification

器件型号:SN74AXCH2T45

物理物体上的屏幕打印为22JT、而规格书上的屏幕打印为22IT。 规格手册中是否有任何变化? 如果有任何更改、请帮助提供最新规格。 如果没有变化、请确认出现这种情况的原因。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享22JT 物理对象打印的图像?  谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 请检查物理照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 请查看物理照片,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表是准确的。 我还查看了我们的系统、没有找到22JT 的器件。

    另请注意、我们的封装通常采用不同的标记(也包括 TI 标识)、建议您从 TI.com 购买 、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Mouser 购买的材料。 这两批材料是丝网印刷。 请确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已确认 SN74AXCH2T45的器件标识应为22IT。 请参阅下面的典型 封装及其打印示例(因为22IT 通常不是封装物理上的唯一标签; 器件名称、日期和批次代码以及 TI 的标识)、 并联系您的销售联系人以获得进一步的澄清、因为我们强烈建议  将来也使用 TI.com、谢谢。

    此致、

    Michael。