This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:如何测试 VOH 和 VOL 规格。

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127296/sn74lvc245a-how-to-test-voh-and-vol-spec

器件型号:SN74LVC245A

大家好、

我的客户正在评估 SN74LVC245A。 通常、对于逻辑器件、我们的数据表中的 VOH 和 VOL 规格低于规格。 但客户希望自行测试这些规格。 那么、您能否分享测试 VOH 和 VOL 规格的测试方法? 我们是否在负载上使用电流源或在负载上使用电阻器来创建所需的 IOH 或 IOL 来测试 VOH 和 VOL? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试方法实际上无关紧要。 您可以使用电流源测量电压、也可以使用电压源测量电流。 连接电阻器并检查电压可能是最简单的方法。