This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC138A:SPICE 模型

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125833/sn74lvc138a-spice-model

器件型号:SN74LVC138A

大家好、

 我们是否有适用于 SN74LVC138A 的 SPICE 模型?

我只能找到 IBIS 模型。

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我们目前没有这类器件的模型。 我们将对此进行研究、并尝试在一周内为您提供帮助。 如果 是下周三、但我仍未发布、请回复此主题、并将其弹出到我的收件箱顶部。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    希望您能度过一个愉快的周末!

    对模型进行任何更新?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我正在研究这个模型、但这是我第一次制作模型、所以花费的时间比预期的要长一些。 下周之前、我将为您提供帮助、感谢您耐心等待我。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您耐心等待。 这里是 e2e.ti.com/.../SN74LVC138A.CIR

    此致、

    Owen