This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A:输出钳位电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127687/sn74lvc16244a-output-clamping-current

器件型号:SN74LVC16244A

大家好、

SN74LVC16244A 的数据表列出了最大钳位电流为50mA、从 VCC 到 GND 的最大电流为100mA。因此、

    1. 如果缓冲器在50mA 钳位状态(每秒100ms)下连续输出周期性输出,风险会如何?
    2. 如果缓冲器在50mA 钳位状态下(每秒100ms)连续具有4位周期性输出,那么风险是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、钳位电流和输出电流是不同的。

    脚注(1)说:

    这些仅为在应力额定值下的工作情况、对于这些额定值下的器件功能运行或者任何其它超出建议运行条件下的功能运行、在此并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    4×50mA = 200mA、超出绝对最大额定值、会损坏器件。

    50mA 不超过绝对最大额定值、不会立即损坏器件、但输出电压不再得到保证、因此无法保证您能够驱动负载。

    您要尝试解决的实际问题是什么?