This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G04:VIN 与 Vout 间的关系图。

Guru**** 1858220 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127652/sn74auc2g04-vin-vs-vout-graph

器件型号:SN74AUC2G04

我想拥有以下 SN74AUP2G04DRYR 应用的测试图。

我还想知道该图的温度变化。 只需让我知道该图在-40'C~+85'C 范围内的容差、就像在50mV 以内????

 

我们还尝试使用 SN74AUP2G04DRYR 来测量此图。 但我不确定我们的测量值是否足以满足 TI 的所有 SN74AUP2G04DRYR 要求。

因此、如果能向我发送一些 TI 使用的信息、我们将不胜感激。

 

此致、

 

文森特·黄禹锡

 C:\Users\vhwang\Desktop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SN74AUC2G04等缓冲器件、此图将不有用、因为输入电压不允许在 VIL 和 VIH 之间保持超过几纳秒的时间。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    它看起来类似于下图(此示例来自 LVC 缓冲器):

    开关阈值通常接近 VCC/2、但您得到的唯一保证是它介于 VIL 和 VIH 之间