This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G04:100K 自偏置反馈电阻器的输出抖动

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G04, SN74LVC2GU04, SN74AUC2GU04, SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127949/sn74aup2g04-jittery-output-for-100k-self-bias-feedback-resistor

器件型号:SN74AUP2G04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2GU04SN74AUC2GU04SN74LVC1GX04

输入和输出引脚之间的 SN74AUP2G04DRY 和100K 反馈电阻器设计用于支持38MHz 1Vpp 正弦波输出 TXCO。

SN74AUP2G04DRY 用作时钟缓冲器。 在 Txco 输出和逆变器输入之间插入直流块电容器

因此 、逆变器输入信号没有直流偏移电压。

因此、使用了自偏置电路

我可以在  SN74AUP2G04DRY 的输出端监控大量抖动

我之前在这个位置使用过 NXP 74lvc2g04、并在寻找另一种选择。

对于 NXP 74LVC2G04、我在同一位置的逆变器输出处没有抖动。

SN74AUP2G04的抖动输出是否有任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    如果您需要低抖动、我建议查看我们的时钟产品系列。 逻辑产品系列未指定抖动。

    由于缓冲反相器具有巨大的增益、因此在此应用中看到抖动完全不会让我感到意外。 听起来您很幸运、Nl某个 器件没有运行。 与任何其他缓冲反相器一样、SN74AUP2G04不被设计成在线性区域内运行。 如果您要使用反馈和正弦输入、我建议改用 SN74LVC2GU04等非缓冲反向器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有现代逻辑器件都具有具有少量迟滞的输入缓冲器、因此很难将其用作线性放大器。

    为了提供反馈、您需要使用非缓冲反向器(SN74LVC2GU04或 SN74AUC2GU04)。

    但是、要缓冲输出信号、最好使用纯缓冲器。 因此、您应该使用将非缓冲缓冲缓冲缓冲反向器组合在一起的器件:SN74LVC1GX04。