This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541AT:SN74LV541是否可以支持3.3Vcc?

Guru**** 2796785 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541AT, SN74LV541A, SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128073/sn74lv541at-can-sn74lv541-support-3-3vcc

器件型号:SN74LV541AT
主题中讨论的其他器件: SN74LV541ASN74LVC541A

您好专家!

SN74LV541是否可以支持3.3Vcc? 如果它可以支持3.3VCC、VOH 的值是多少?

最恰当的考虑

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说 SN74LV541AT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV-AT 器件的唯一用途是与 TTL 信号配合使用、而 TTL 使用5V 电源。

    对于3.3V 信号、请使用 LV-A、即 SN74LV541A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    我希望 SN74LV541AT 在3.3V 电源下能够正常工作、但我们只能保证数据表中提供的值。

    还有许多其他选项-我的3.3V 运行的选择将是 SN74LVC541A