This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:不推荐的1.2V 至1.4V 范围

Guru**** 2554140 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128230/sn74avc8t245-unrecommended-range-1-2v-to-1-4v

器件型号:SN74AVC8T245

您好、专家

我的客户希望在1.2V 至3.3V 范围内使用 SN74AVC8T245。 但在数据表中、1.4V 至3.6V 的 Vcc 范围得到了优化。  

您能否帮助澄清1.2V 至1.4V 与1.4V 至3.6V 之间的差异? 谢谢。  

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    建议在1.2V 至3.6V 范围内使用该器 件、而1.4V 优化范围是因为1.2V 下没有任何±Ω 容差。

    此致、

    Michael。