This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204原理图检查

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128853/lsf0204-lsf0204-schematic-check

器件型号:LSF0204

您好、支持团队

我们使用 TI 器件 LSF0204、可以帮助检查原理图吗?

1、如果电平位移拉高电压为1.8V、是否可行?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0204有一个集成的200 kΩ 电阻器;请勿添加一个用力电阻器。

    上拉电阻器非常强。 这会增加低电平电压和功耗、除了超高速信号外、不需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lawrence、

    要添加到 Clemens 的响应:

    [~ userid="505972" url="支持/logic-group/logic/f/logic-forum/1128853/lsf0204-lsf0204-Schematic 检查]1. 如果电平位移拉高电压与1.8V 相同、是否可行?[/QUERP]

    您是否正在询问从1.8V 信号转换到另一个1.8V 信号是否有效? 如果是、这将不起作用、因为 Vref_B 必须至少比 Vref_A 高0.8V  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    如下图所示、如果 Vref_B 为3.3V 且 VCC_SIM0为1.8V、是否可以?  

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lawrence、

    这不应该是问题。

    谢谢、

    插孔