This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC125Q:SN74AHC125Q 和 SN74AHC125-Q1汽车级之间的差异

Guru**** 2508325 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC125-Q1, SN74AHC125Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127460/sn74ahc125q-difference-between-sn74ahc125q-and-sn74ahc125-q1-automotive-grade

器件型号:SN74AHC125Q
主题中讨论的其他器件:SN74AHC125-Q1

尊敬的支持团队。

 我有一 个 SN74AHC125Q 和 SN74AHC125-Q1汽车级问题不同。
SN74AHC125Q 和 SN74AHC125-Q1的两个额定值都是汽车级。
请告诉我们这两种汽车型号之间的差异。
我们的客户需要了解在这两种型号之间进行选择的情况。

https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=279&parts=SN74AHC125Q,SN74AHC125-Q1,SN74AHC125&cols=o1,p3318,p1512,p0min,p0max,p480,p1994max,p192max,p3286max,p776,p116,p2192,p1498,p2954,p1192,p1130〈=en

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    这些器件完全相同、它们将具有相同的电气特性。 至于它们具有不同名称的原因、通常是因为器件型号太长、导致最后一个 Q1截止。 对于这个问题、似乎是这样的、但稍后我们也将其重新上传到 TI.com、Q1位于末尾。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen-San
    感谢你的答复。

    我知道 SN74AHC125Q 和 SN74AHC125-Q1具有相同的汽车级和规格。
    请统一-Q1后缀。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen-San
    感谢你的建议。

    我与客户进行了讨论。
    SN74AHC125QPWRQ1、SN74AHC125QPWR、SN74AHC125QPWRG4、SN74AHC125QPWRG4Q1是否通过 AEC-Q100认证、具有相同的电气规格?

    如果-Q1连接到 SN74AHC125Q、它能否与当前的 SN74AHC125QPWRQ1和 SN74AHC125QPWRG4Q1区别?

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hiroaki

    [引用 userid="343895" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/11274ahc125q-differe-between sn74ahc125q-and-sn74ahc125-Q1-automotive-grade /4183224#4183224"] SN74AHC125Q100-和 SN74AHC125QQ1符合 SN74AHC125Q100[引用的电气规范是否符合 SN74AHCQ100]、SN74AQPWQ125QQ100Q100Q1004-Q1、SN74PWR125Q100Q100QPWRQ100]

    是的、正确答案全部通过 AEC-Q100认证、电气特性/规格相同。

    [引用 userid="343895" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/11274ahc125q-different-sn74ahc125q-and-sn74ahc125-Q1-automotive-grade /4183224#4183224]-Q1与 SN74AHC125Q1/SN74AHC125Q1Q1/Q1/Q1SN74AHC125Q1/Q1Q1/SN74AHC24#4183224#41832244Q1]Q1连接到 SN74AHC125Q1/SN74AHC125Q1/SN74AHC125Q1/SN74AHC125Q1/

    没有、那么在这一点上、它们将是完全相同的器件、我唯一能找到的区别是名称。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen-San

    感谢您的回答。

    我知道  SN74AHC125QPWRQ1、SN74AHC125QPWR、SN74AHC125QPWRG4、SN74AHC125QPWRG4Q1具有相同的电气特性和 AEC-Q100认证。

    器件型号不同的原因在于、如果器件型号较长、则名称会被截断、因此了解以后发布的型号名称具有-Q1是否正确?

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    [引用 userid="343895" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127460/sn74ahc125q-differe-between sn74ahc125q-and-sn74ahc125-Q1-automotive-grade /4184802#4184802"]如果器件型号名称如此之长、则了解其名称为何会被取消、并且该型号已被取消?]

    这是我对它们不同的原因的假设。 这些器件是在 TI 的发布时间之前发布的、我找不到其他任何不同的原因。

    正如我说过的、除了器件型号之外、我找不到它们之间的任何差异。

    此致、

    Owen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen-San、
    感谢你的答复。

    我们发现 SN74AHC125QPWRQ1和 SN74AHC125QPWR 之间存在一些差异。
    SN74AHC125QPWRQ1和 SN74AHC125QPWR 的质量、可靠性和封装数据报告中的复合成型材料和半导体器件值 不同。
    此外、1级和3级的 MSL 等级/回流焊峰值不同。
    我们汽车客户的最终用户需要更多信息。
    两种型号均符合 AEC-Q100标准、对差异有何评论?

    e2e.ti.com/.../SN74AHC125QPWR.pdfe2e.ti.com/.../SN74AHC125QPWRQ1.pdf
    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    我不确定造成差异的原因是什么、这是因为模压混合物和半导体器件。 也就是说、它不会影响器件的使用。

    对于 MSL 等级、您可以在此处看到 MSL 等级和回流焊曲线之间的区别。 我将研究它们的不同之处、但两者都在 AEC-Q100规范范围内、如果用户在 MSL 等级内、则不会出现任何问题。

    此致、

    Owen