This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:法国禁止矿物油墨

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128717/sn74lvc16245a-mineral-oils-in-ink-banned-in-france

器件型号:SN74LVC16245A

大家好、

 

此申请适用于所有 TI 产品。 我描述了器件型号、因为它是必填字段。

此请求与环境有关、因此我们已向 CSC 申请、首先是编号为1185134的案例。

但是、我们无法从 CSC 获取足够的信息。 如果您需要查看、请参阅案例编号。

 

***请求***

您能否确保以下物质是否包含在用于 TI 产品的油墨中,以及用于运输产品的包装材料中是否超过阈值水平?

由于我们收到了一些主要客户的相同请求、此请求将会增加。 我们希望 TI 能给公司写信并在 TI.com 上发帖、这样客户就能很快得到确认。

 

[法律要求概要]

(1)规例的名称

2022年4月13日的法令、规定了矿物油中含有的物质、禁止用于包装和向公众分发印刷品。

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733481

 

(2)在符合规例的情况下

-包装材料打印墨中含有的特定矿物油

-印刷物油墨中含有的特定矿物油

-矿物油的定义:从油墨制造中使用的石油碳氢化合物原料生产的油

 

(3)禁用物质和禁令

-含1至7个芳香循环的矿物油芳香烃(MOAH)

 自2023年1月1日起生效:墨水浓度超过1%

 自2025年1月1日起生效:墨水浓度超过0.1%。 3至7个芳香循环的化合物墨水浓度超过1 ppm。

-含16至35个碳原子的矿物油饱和碳氢化合物(MOSH)

 自2025年1月1日起生效:墨水中的质量浓度超过0.1%

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "分发给公众"的定义是什么? 据我所见、TI 封装不在本法律的涵盖范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements、

     

    定义不清楚、但在法国发货时会询问 TI。

    由于我们收到了一些主要客户的相同请求、并且请求数量不断增加、因此 TI 和其他分销商已经/将收到相同的请求。

    您能否确保使用这些物质并发布公司信函,以便每个人都能减少支持资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    此论坛旨在为特定器件提供技术帮助。

    我们是专门使用我们特定设备的工程师,与 CSC 团队无关,我们无法访问他们的记录或资源。

    我建议您联系您当地的 TI 销售办事处讨论此问题、并在 TI 内部得到此问题的倡导者-他们很可能需要与我们的法律和质量团队进行讨论、因为他们不会通过任何类似的论坛开展工作。

    如果您没有本地联系人、我建议您继续与 CSC 合作以处理您的请求。