This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:涉及 TPS62091、SN74LVC1G125和 SN65HVD1781 - SN74LVC1G125的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, SN74LVC1G125, TPS62091, SN74LVC1G34, SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128922/sn74lvc1g125-question-involving-tps62091-sn74lvc1g125-and-sn65hvd1781---sn74lvc1g125

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1781TPS62091SN74LVC1G34SN74LVC1G126

你(们)好

此电路设计用于在5V 电源轨开启时、3.3V 电源轨开启1.3秒。
SN65HVD1781由5V 电源轨供电、启动时它将被设置为接收器、因此有可能强制 RO 引脚上的5V 电压(接收输出)。

我在第三张图片中标记了(1)和(2)。

您能对这些内容说些什么?

(a)关于标记(1)。 虽然具有 TPS62091的3.3V PSU 仍不运行(在1.3秒延迟结束之前)、但如果 SN74LVC1G125的输入 A 上有5V 电压、则3V3电源轨(其 VCC 引脚)将有5V 电压? 是否最好在 SN65HVD1781的 RO 和 SN74LVC1G125的 A 之间放置一个电阻器?

(B)关于标记(2)。 虽然具有 TPS62091的3.3V PSU 仍不运行(在1.3秒延迟结束之前)、如果 SN65HVD1781的 RO 上有5V 电压、那么将有一个电流从 RO 流经3.3K 电阻器(R23)到3.3V 电源轨。 我假设在这个延迟期间、由于 TPS62091的 EN 引脚将被设定为低电平并且 TPS62091由5V 供电、并且正如我所知、当它的 EN 为0时、它在其输出上放置一个负载来使输出电容器放电。

(3)在3.3V 电源轨上、有更多的2个47uF 电容器。

我创建了2个主题:

涉及 TPS62091、SN74LVC1G125和 SN65HVD1781 - TPS62091的问题
涉及 TPS62091、SN74LVC1G125和 SN65HVD1781 - SN74LVC1G125的问题
我认为无需为 SN65HVD1781创建另一个主题

此致、
耶弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (a) LVC 输入可过压。 这不是问题。

    (b)只需将上拉电阻连接到5V

    74xx125的/OE 输入为低电平有效。 将其连接到 GND、或使用具有高电平有效 OE 的 SN74LVC1G126、或使用 SN74LVC1G34/17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    实际上、组件已经购买了。

    请注意、关于 SN74LVC1G125、如果在启动时(在1.3秒内、存在5V 电压轨但3.3V 为0V)、/OE 引脚直接连接到 GND、3V3电压轨为0V (VCC 引脚)、引脚 A 电压为5V 时、输出 Y 不会输出正电压、会发生什么情况? (这是一个问题)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我看到了。 在启动期间、Y 输出将具有与 VCC 引脚(3.3V 电源轨)相同的正电压、这不是问题。

    非常感谢。