This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:LSF0108-Q1原理图检查

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128846/lsf0108-q1-lsf0108-q1-schematic-check

器件型号:LSF0108-Q1

您好、支持团队

我们使用 TI 器件 LSF0108-Q1、可以帮助检查原理图吗?

1.请检查 Vref_A/Vref_B/ EN 是否正常?

2.我们还使用不同的上拉电压、原理图是可以的吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、Vref/EN 正常。

    2、只要不低于 Vref_A (1.8V)、不同的上拉电压就可以。

    左侧的上拉电阻器非常强。 这会增加低电平电压和功耗、除超高速信号外、不需要(尤其是对于 I²C μ A)。