This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS245:16通道总线收发器

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E, SN74CB3Q3245, SN74CB3Q16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128731/sn74hcs245-16-channels-bus-transciever

器件型号:SN74HCS245
主题中讨论的其他器件:TXB0108TXS0108ESN74CB3Q3245SN74CB3Q16245

大家好、

客户正在寻找8或16通道 总线收发器、基本要求包括:

数据速率250MHz、双向和自动方向、使能引脚。

我在 TI.com 上找不到合适的器件、您能提供一些建议吗? 谢谢。  

此致、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于双向信号无法缓冲、因此没有自动方向收发器。 只有自动方向器件是电平转换器(例如、TXB0108、TXS0108E)、这些器件也不会缓冲信号。

    要断开两条总线、请使用 SN74CB3Q3245或 SN74CB3Q16245等普通开关。

    您要尝试解决的实际问题是什么?