This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:允许 VI 下冲和过冲电压的值

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1129495/sn74lvcc3245a-a-value-that-allows-the-undershoot-and-overshoot-voltage-of-vi

器件型号:SN74LVCC3245A

您好!  

SN74LVCC3245APWR 指出、绝对最大额定输入电压 VI 为-0.5至 Vcca+0.5V (所有 A 端口)。

即使 Vi 在几 ns 内超过-0.5V 和+0.5V 的脉冲、也有允许的值吗?

请告诉我是否有一个允许下冲和过冲电压的值(例如、对于10ns 内的脉冲、可以允许-2V 和+2V 电压)。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值不得超过、即使在短时间内也不能超过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro、

    除了 Clemens 的响应、我们无法保证数据表之外的任何内容。 在超出最大规格的条件下运行会降低可靠性、甚至会对器件造成即时和灾难性的损坏。

    此致、

    插孔