This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G32:功耗总结

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128520/sn74ahc1g32-power-cosumption

器件型号:SN74AHC1G32

大家好、

美好的一天!  

您能否帮助我们详细阐述 SN74AHC1G32DCKR 的功耗、以供客户参考?

他们希望确保空载时的功耗、应用手册中显示了如下公式:
www.ti.com/.../scaa035b.pdf
2 .www.ti.com/.../scbd152b.pdf

用于确定每个逻辑功能的空载动态功耗(请参阅各个电路页面):
PD = CPD VCC2 f + ICC VCC

我们还想知道功率耗散的值。  

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此公式正确。 您对它到底有什么不了解?

    在没有负载的情况下、功耗是功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    [~ userid="470463" url="μ C/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128520/sn74ahc1g32-power-codumption"]用于确定每个逻辑功能的空载动态功耗(请参阅各个电路页面):
    PD = CPD VCC2 f + ICC VCC[/QUES]

    该公式缺少通道切换的数量--如果两个输入都在切换,则 PD = 2 * C_PD * V_CC^2 * F_IN + I_CC * V_CC

    通常、静态功耗(I_CC * V_CC)很小、与动态功耗相比、它可以忽略不计。

    [~ userid="470463" url="μ C/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128520/sn74ahc1g32-power-codumption)]我们还想知道功耗的值。  [/报价]

    在什么条件下?

    我很乐意提供我自己的制作示例:

    无负载、5V 电源、两个输入上的1MHz 信号:

    PD = 2 * 14e-12 * 5^2 * 1e6 + 1e-6 * 5

    µW  µW = 700 μ A + 5 μ A

     µW = 705 μ A

    C_PD、来自 :https://www.ti.com/document-viewer/SN74AHC1G32/datasheet/specifications#SCLS3172526 

    I_cc (最大25C)来自 :https://www.ti.com/document-viewer/SN74AHC1G32/datasheet/specifications#SCLS3172801 

    -

    然后、您可以使用计算得出的功率耗散、根据提供的热值确定器件的温度上升。

    RθJA μ W (DCK 封装) = 287.6°C/W

    https://www.ti.com/document-viewer/SN74AHC1G32/datasheet/specifications#SCLS3174093 

    ΔT = 287.6 * 705e-6

    ΔT ~= 0.2°C

    -

    所有这些都是一个很长的说法、一般来说、逻辑器件的功耗在大多数系统中不是一个大问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    关于它的另一个问题是、我是否可以 使用此公式 计算 封装功耗的功耗

    PD =(TJ - TA )/ QJA  ?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    [引用 userid="470463" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128520/sn74ahc1g32-power-cosummion/4190659#4190659"]

    关于它的另一个问题是、我是否可以 使用此公式 计算 封装功耗的功耗

    PD =(TJ - TA )/ QJA  ?

    [/报价]

    假设您的 TJ 是绝对最大结温额定值(逻辑电路的 TJ (max)= 150C)、 所需封装的 QJA 实际上为 RθJA μ V。

    是的,这就是最大功率耗散--器件在给定环境温度下可以安全地耗散的最大功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢!

    此致、

    Jonathan