This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:上拉电阻

Guru**** 2534990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1129296/lsf0204-pull-up-resistance

器件型号:LSF0204

您好!

我有任何问题。

1:为什么数据表原理图中的 A4、B3和 B4线路中没有上拉电阻?

此外、请告诉我需要上拉电阻和不需要上拉电阻之间的差异。

2:对于 A3-B3线、如果 A3输入为1.8V、那么 B3的输出信号为高电平是多少 V?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B3和 A4不需要上拉电阻器、因为它们始终用作输入并由推挽输出驱动。

    B4是一个输出并且确实需要一个上拉电阻器。 GPIO 可能有一个内部上拉电阻器、但这看起来像是一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A4到 B4进入1.0V 输入、并且 Vref A 为1.8V、这是不可能的;两者之间必须存在0.8V 的差异。 那么输出是否会下降至1.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压被钳位到 Vref_A B4输出信号为1.8V。这仅在1.0V 器件具有可过压输入时才适用于该器件。