This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS14:SN74LS14 IT+范围

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1129152/sn74ls14-sn74ls14-it-range

器件型号:SN74LS14

尊敬的专家:

我们的客户有一个问题、他们想知道它的范围+。 从数据表中可以看出、典型值为 –0.14mA 、但未给出最小值和最大值。

因此、如果您能帮助我们提供范围、那将会很棒、提前感谢您!


此致、
William  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    恐怕我没有这方面的任何数据。 我们只能在数据表中提供典型值。