This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245-Q1:在 IBIS 模型中找不到1.8V I/O 模型

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128191/sn74axc2t245-q1-1-8v-i-o-model-not-found-in-ibis-model

器件型号:SN74AXC2T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T245

您好!

我们在 设计中使用 CAXC2T245QRSWRQ1将电压从+3.3V 电平转换为+1.8V。 我们需要执行 SI 分析。  

 sn74axc2t245-IBS 中的模型为 io_0p7和 io_3p3。 没有1.8V I/O 模型可用。  

我们的问题是、是否还有其他 IBIS 模型具有+1.8V I/O 模型、我们可以将其用作  sn74axc2t245-IBS 的替代产品?

我们能否在以下链接中使用 IBIS 模型: SN74AXC2T45数据表、产品信息和支持| TI.com 作为替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenekshmi、

    下面是一个经修改的1.8V IBIS 模型、您可以在自己的案例中使用。 在8T 与2T 中、I/O 是相同的。

    sn74axc8t245.zip

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你