This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:使用 LS0204的设计短路

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1129486/lsf0204-short-circuit-on-design-using-ls0204

器件型号:LSF0204

可能涉及的人员、

我看到我的设计是 LSF0204上的短路。 是否有可能有过多的电流流经器件?

Circuit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "短路"到底意味着什么? LSF 是无源开关、因此它将在相应的 A 和 B 引脚之间建立直接连接(适用于所有高达 Vref_A 的电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说"A"侧的 IO 短接至 Vref_A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    应用程序似乎正在将 A 端口拉至 Vref_A  您希望 A 端口为什么(而不是 Vref_A)? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我担心、因为我的输出端口对 Vref A 短路。我需要知道、上拉电阻是否太强?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、 取决于驱动的电流大小、因为上拉电阻器取决于驱动器的驱动强度。   请参阅下面的和数据表的第10.2.1.2.1.1节、以帮助确定上拉电阻的大小、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    因此、根据该公式、1.8V 时的最小电阻为97欧姆、3.3V 时的最小电阻为197欧姆;301欧姆是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;该表具有误导性。 您可以选择任何上拉电阻器值。 但是、如果该值太大、上升沿将变得太慢、如果该值太小、则其他器件可能没有足够的驱动强度来实现合适的 VOL、并且会浪费功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    除了 Clemens 的反馈、请帮助参考 数据表的第10.2.1.2.1.1节、因为这取决于驱动强度、也取决于 VOL、谢谢。

    此致、

    Michael。