This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206AEVM:TXS0206AEVM 需要上拉电阻器

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206AEVM, TXS0206, AM5728, TXS0206A, SN74LVC1T45, SN74LXC1T45, 2N7001T, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1129278/txs0206aevm-txs0206aevm-need-pull-up-resistor

器件型号:TXS0206AEVM
主题中讨论的其他器件: TXS0206AM5728TXS0206ASN74LVC1T45SN74LXC1T452N7001TTXU0101

您好!  

我们使用 TXS0206AEVM 进行评估。 但它不能正常工作、我遇到了麻烦。

当 TXS0206AEVM 被启用时、A 端口保持 LO 并且 B 端口保持高电平(不包括 CD/WP)。

 - CPU 和 TXS0206之间的信号线是否需要阻尼或上拉电阻器? 此外、我们是否需要在 TXS0206和 SD 卡之间的信号线上使用阻尼或上拉电阻器?

 如果您对原因有任何疑问,请告诉我。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    请注意、TXS 器件的驱动强度很小或没有、建议再次确认应用中使用的驱动器可以将信号驱动为高电平。

    如果您具有 传输线路效应、则需要阻尼电阻器。 但是、您似乎希望将线路上拉为高电平、  而是需要在输入端使用上拉电阻器(如果您在器件被禁用或断电时需要高电压、则需要在输出端使用上拉电阻器)。

    另请注意、TXS 器件具有内部上拉电阻器。  因此、 请参阅上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Michael

    由于 AM5728和 SD 卡之间通信的接线长度的影响、我们正在考虑插入 TXS0206A。

    目前、可实现高达 SDR25的通信、但我希望它们支持高达 SDR50 (48Mbps、96MHz 时钟)的通信。

    ■由于 TXS0206A 仅支持高达60MHz 的时钟、我们正在考虑在时钟部件中放置一个外部逻辑 IC。 您是否有任何疑问或推荐的逻辑 IC?

    ■如果有任何其他解决方案、请告诉我。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于时钟信号、您可以使用任何固定方向或方向控制电平转换器、例如 TXU0101、2N7001T 或 SN74LXC1T45/SN74LVC1T45。

    总之、TXS 具有边缘加速器、但在其他情况下、它是无源开关、没有直流驱动强度。 它不会缓冲信号。 (双向缓冲器仅适用于 I²C 等速度非常慢的协议。) 据我所知、通过长线传输 SD 卡信号的唯一解决方案是用短线替换它。