请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC164 主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、
大家好、我在使用 bq34z100 EVM 进行测试后构建了一个 PCB。 它使用一个 SN74HC164来显示多达8个 LED。 一切都很好、直到我测量功耗。 BQ34Z100的拉电流约为100uA、这是可以接受的、但 SN74HC164的拉电流约为21mA、远超该值。 数据表还注意到了80uA 的功耗。 我已经断开了 LED 的连接、但没有任何变化。 这种高功耗的情况是什么?
一个信号表示:我的 VCC 为5V、而信号为25V。 这是我出现问题的原因吗? 该原理图使用 LDO 供电、而不是使用发电机二极管、并使用所有8个可能的 LED、但更进一步、它是相同的。

提前感谢!