This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:和 BQ34Z100 (-G1)高功耗

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, SN74HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1129689/sn74hc164-and-bq34z100--g1-high-powerconsumption

器件型号:SN74HC164
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

大家好、我在使用 bq34z100 EVM 进行测试后构建了一个 PCB。 它使用一个 SN74HC164来显示多达8个 LED。 一切都很好、直到我测量功耗。 BQ34Z100的拉电流约为100uA、这是可以接受的、但 SN74HC164的拉电流约为21mA、远超该值。 数据表还注意到了80uA 的功耗。 我已经断开了 LED 的连接、但没有任何变化。 这种高功耗的情况是什么?

一个信号表示:我的 VCC 为5V、而信号为25V。 这是我出现问题的原因吗? 该原理图使用 LDO 供电、而不是使用发电机二极管、并使用所有8个可能的 LED、但更进一步、它是相同的。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、低于 VCC 的信号电压将增加功耗;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    移位寄存器必须使用与 BQ 相同的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、这解决了我的问题。 TI 制作此原理图并以错误的方式实施此原理图、从而为我们提供了错误的建议、这一点有点奇怪。 但无论如何、计算出3.3V 的电压、这是下一步、看起来很好。 功耗降至约5-10uA。