This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:原理图审阅

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45, SN74AXC1T45, TXU0101, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130309/sn74avc1t45-schematic-review

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45TXU0101TXU0102

尊敬的团队:

您可以帮助进行电平位移原理图审阅吗?

MPN:SN74AVC1T45

方向:A->B

IPQ_GPIO27和 IPQ_GPIO28 直接连接到 CPU GPIO。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来正常。

    如果芯片彼此靠近、则可以共享去耦电容器。 在这种情况下、您也可以使用双通道电平转换器。

    原理图显示了74AVCH1T45、这是一款具有总线保持输入的器件。 这可能不是必需的。

    AVC 器件可替换为更现代的 AXC 版本 SN74AXC1T45。

    对于固定方向信号、还应考虑使用诸如 TXU0101/TXU0102 (而非 P2P)的固定方向转换器。