This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206AEVM:如何处理 TXS0206AEVM 的使能引脚

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130441/txs0206aevm-how-to-handle-the-enable-pin-of-txs0206aevm

器件型号:TXS0206AEVM

您好!  

我对 TXS0206AEVM 的 ENABLE 引脚有疑问。
当使能引脚短接至 Vcca 时、器件不工作、但当通过40kΩ Ω 上拉时工作正常。
数据表仅显示为高电平、您能否告诉我这种方法是否是正确的使用方法?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    如果不起作用、您意味着 EN 引脚始终保持低电平吗?

    请注意、这两个选项都是正确的、因为您可以将 OE 直接连接 到 VCCA、或者如果 您在上电期间需要某个状态、则需要通过上拉电阻器将 OE 连接到 VCCA、这一点非常感谢

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Michael

    当我将 EN 引脚连接到 VCCA 时、器件无法正常工作。 我在 EN 引脚和 VCCA 之间放置了一个40kΩ Ω 电阻器、器件工作正常。

    这与数据表中描述的不同、因此我进行了查询。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    您能否进一步澄清"器件无法正常工作"是指什么? 谢谢。

    此致、

    Michael