This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV393A:最大 输入端的频率

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130706/sn74lv393a-max-frequency-at-clk-input

器件型号:SN74LV393A

尊敬的团队:

我们的客户有以下问题:

//我不清楚在3.3V 时 CLK 输入上保证的最大可能频率是多少。 我在这里不清楚数据表。  由于它是一个输入、因此它不能是 fmax、这在具有不同 C load 的表中给出。

器件在较低或较高温度下的速度是否更快(高于25°C)?

//

请帮助我们解决问题,提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大时钟频率既不受输入限制、也不受任何内部处理限制、而受输出驱动强度限制。

    MOSFET 具有正温度系数、即其电阻随温度的升高而增加。 因此、在低温下它应该更快。 (无担保。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意这一点尤其令人困惑、我们正在努力在未来的数据表中改进这一点。

    f_max 中提供的值专门针对时钟引脚上的输入频率。 例如、在上表中、当负载为50pF 时、该器件可以具有25MHz 的时钟输入。 由于内部逻辑、这将导致较低的输出频率(最大12.5MHz)。

    我们确实保证器件在数据表规格范围内工作-在2.5V 电源、25MHz 时钟输入和50pF 负载下、器件将正常工作。 您可能会更快地使用它、但我们只保证在整个温度范围内高达25MHz。