This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102是否适合 UART 应用?

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130821/txb0102-is-txb0102-suitable-for-uart-aplication

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXU0202

您好!

我想将 TXB0102用作 UART 应用的电平转换器。  

TXB0102是否适合 UART 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 有许多局限性、因为它针对双向信号进行了优化。

    UART 有两个固定方向信号。 使用 TXU0202。