This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:AHC 与 HCS

Guru**** 2513745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131233/sn74ahc14-ahc-vs-hcs

器件型号:SN74AHC14

我正在查看数据表、 并尝试查看 AHC 和 HCS 之间的差异。
我知道这些问题会被问及很多、但是...

AHC 看起来有点快(更低的 tpd)、具有更高的 ICC 和 Ci (输入电容)。 此外、VDD 仅高达5.5V。
除此之外、施密特触发器输入、迟滞和电压阈值都大致相同。

还有什么需要注意的...?

此帖子 显示"AHC"可过压(从输入到 VCC 没有 ESD 结构);而 HCS 具有接地和 VCC...的钳位二极管
本文档 显示了 AHC 输入的次级钳位晶体管...这不是从输入到 VCC 的部件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经提到了所有相关的差异。

    钳位晶体管处理正 ESD 事件;它们的行为与齐纳二极管类似。