This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:针对第2层开关的器件建议

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0102, SN74AXC8T245, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131004/txs0108e-device-suggestion-for-layer-2-switch

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXS0102、 SN74AXC8T245、 LSF0102

你(们)好

我的客户正在为 2个应用寻找电平转换器、如下所示

(1) CPU (+3.3V)-L2SW (+2.5V 或+1.8V) MII 信号(25MHz)信号6*2=12通道(单方向)
(2) CPU (+3.3V)-L2SW (+2.5V 或+1.8V) MDIO 信号(>10MHz)信号2条通道(包括双向通道)

他们目前正在寻找 TXS0108E 和 TXS0102、这些器件是否是此应用的良好解决方案?

如果不是、请建议可能适用于此情况的器件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们应该可以正常工作。 但是、我还建议使用自动双向器件、通常仅适用于自动双向应用。

    因此、我建议 将 SN74AXC8T245用于单向应用。 对于自动双向应用、如果高于12MHz、则与推挽的数据表类似;我建议查看 LSF0102、谢谢。

    此致、

    Michael。