This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:二极管两端的测量

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131630/sn74avch2t45-measurement-across-the-diode

器件型号:SN74AVCH2T45
主题中讨论的其他器件:SN74AVCH8T245

您好!

你好。

客户对 SN74AVCH2T245和 SN74AVCH8T245有疑问。  他将输入引脚或输出引脚或这两个 IC 中的一个连接到电路板节点、该节点上连接了另一个 IC 的二极管。 它们预计从电流源汲取100uA 电流、并在二极管上测量-1V 电压。 如何确保 SN74AVCH2t245或 SN74AVCH8t245不会影响电压测量? 关闭电源? 将 OE 设置为高逻辑电平是否会确保这些 IC 不会驱动 他尝试测量的节点?

上电侧的总线保持电路始终保持激活状态。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要断电以禁用总线保持电路。

    是否确实需要总线保持?