This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:电平转换器的优势

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, TXS0102, PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131526/txb0104-benefit-of-level-shifter

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TCA9406、 TXS0102、 TCA9416、 PCA9306、 LSF0102

大家好、

如果我想 将 I2C 从3.3V 电平转换为1.8V、

我想知道、如果我们只使用单个 MOS 和1.8V 电源就可以实现电平转换器、那么电平转换器有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不与 μ I²C 配合使用。

    TXS0102/TCA946/TCA9416与 μ I²C 配合使用。 它们具有上升时间加速器、可实现更高的频率。

    LSF0102/PCA9306可与 μ I²C 配合使用。 每个开关都是单个 MOSFET、但栅极电压保持高于1.8V、以允许更高的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ladisch、

    让我重新措辞,

     如果我们可以 使用单个 MOS、TXS0102有什么优势?

    我是否错过了任何其他好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普通 MOSFET 的速度较慢。 (这在400kHz 时无关紧要。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您的意思是、当处于正常 I2C 频率(400kHz 或更低)时、

    MOS 可能也适合、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。