This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:OE 至信号延迟时间规格

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G125, SN74AVC4T234, SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131352/sn74avc4t774-oe-to-signal-delay-time-spec

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G125SN74AVC4T234SN74AVC2T244

您好!

我的客户正在寻找 OE 到信号最大延迟时间规格小于3ns 的解决方案。

器件看起来不能满足客户设计要求、您是否有可以提出的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些 AUC 器件(例如、SN74AUC1G125)可以实现此目的、但它们不是电平转换器、也不在3.3V 下运行

    还有哪些其他设计要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

       除了 Clemens 的反馈、我看到的另一个最接近4ns 双电源的选项是 SN74AVC2T244和 SN74AVC4T234、谢谢。

    此致、

    Michael。