This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:与5V 高电压下的正交编码器 PWM 信号搭配使用

Guru**** 2382640 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, SN74AHC125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130611/txu0104-use-with-quadrature-encoder-pwm-signals-at-5v-high

器件型号:TXU0104
主题中讨论的其他器件: SN74AHC125

我过去在选择错误的转换器时遇到过问题、因此只需让人确认 TXU0104是适合我使用两个正交编码器(4个信号)的选择 从0到5V 运行、我需要将它们向下转换为3V3以用于 MCU GPIO 引脚。

此致、
Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TXU 将为此工作。

    对于单向降压转换、您还可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AHC125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。 出于好奇、您是否有任何理由特别推荐 SN74AHC125 (通过 TXU)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。 我在这两个数据表中都有一个 skim、结果有点困惑。 您确定使用的是 SN74AHC125吗? 它甚至看起来不像任何电平转换? 它看起来只是一个4通道缓冲器。 您能否详细说明这将如何用于电压电平转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHC125在其输入端接受5V 电压、即使其自己的电源电压为3.3V 也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 重新读取您的初始响应后、这更有意义。 再次感谢!