This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV74A:输出阻抗

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131836/sn74lv74a-output-impedance

器件型号:SN74LV74A

您好!

我的客户希望在数据表中未列出的条件下计算 VOH。  客户认为、一旦知道阻抗、就可以计算出阻抗。

我的阻抗计算值为“Zo =(V㏄–VOH min)/IOH”。
但是、阻抗因电源电压和 IOH 而异。

当 Vcc = 2.3V 时:(2.3–2)/2 = 0.15k Ω
当 Vcc=3V 时:(3–2.48)/6=0.087k Ω
当 Vcc=4.5时:(4.5–3.8)/12=0.058k Ω

因此、VOH = Vcc - Zo * IOH

当计算该值的条件为3.3V 时、IOH=6mA、
如所示、应用 Zo = 0.087k 欧姆
3.3V 时的 VOH = 3.3 - 0.087 *6=2.778V
是这样吗?

此外、在 Vcc=5V 和 IOh=6mA 等情况下、阻抗为
应应用哪个值?

此致、

Hiroshi