This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:设计审查

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131764/sn74lvc16t245-design-review

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0104TXU0204

您好!

   我希望实现  3.3V 至5.5V 和3.3V 至1.8V 的总线转换。 因此、我希望 能在下面的原理图中快速回顾一下我对 SN74LVC16T245的使用。  只需确认    在一 个 SN74LVC16T245上实现了两种总线转换(3.3V 至5.5V 和3.3V 至1.8V)即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 VCCB 引脚连接在一起。 此电路将炸芯片。

    您需要单独的电平转换器。 查看 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!