This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:按顺序加电

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131743/sn74axc4t245-q1-power-on-sequence

器件型号:SN74AXC4T245-Q1

大家好、

VCCA 为3.3V、VCCB 为1.8V。 如果 VCCB 首先上电、然后是 VCCA、是否存在任何风险?  

B&R

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    该器件专为无毛刺脉冲电源定序而设计、无需任何电源定序要求、例如斜坡阶数或斜坡速率。