This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:电平转换器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131682/sn74gtl2003-level-translator

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件:TXU0304

大家好、

我在设计中的 JTAG 接口上使用了此 SN74GTL2003PW 电平转换器、发现 JTAG 链路非常不稳定。 下面是我的电路图。

我对这个电平转换器有一些疑问。 请建议

1) 1)我是否需要在 SREF 引脚上进行衰减? 电平转换器是否必须正常工作? 如果我不在 SREF 引脚上放置十倍频、会发生什么情况?

2) 2)是否要求此电平转换器的 DREF 侧电压 高于 SREF 侧电压? 或者任何事情都很好、比如我可以使 SREF 电压高于 DREF 侧

3) 3)我是否还需要在 SREF 侧设置上拉电阻器、以使该器件正常工作? 还是仅使用 DREF 侧上拉电阻器?

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、器件本身不需要它、但可以提高其他器件电源的稳定性。

    2. S 和 D 两侧是对称的,可以互换。 kΩ、GREF 和200k Ω 连接必须位于高压侧。

    3.请参阅 《使用 LSF 系列进行电压电平转换 》应用手册中的常见问题解答。

    您的 JTAG 接口是否真正使用双向信号? 如果不是、像 TXU0304这样的固定方向转换器将更加可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '但是、GREF 和200 kΩ 连接必须位于高压侧。'  这意味着什么?

    在我的电路中、我已将 GREF 连接到 DREF、并将两者都连接到1.8V 至200K、而 SREF 是3.3V、这是否起作用? 是否符合器件建议?

    谢谢

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "较高电压"表示较高电压。 1.8V 不高于3.3V。这将不起作用。

    本应用手册介绍了不在输出上拉的情况下进行下行转换的方式。 但是、在任何情况下、添加上拉电阻器都会使其更可靠。 (固定方向转换器会更好。)