This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-EP:热阻

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128442/sn74lvc1g97-ep-thermal-resistance

器件型号:SN74LVC1G97-EP

大家好、团队、

 您能否与我们分享 SN74LVC1G97IDCKREP 的热阻数据? 最高 结温。 数据表中未提供这些数据。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    看起来我们的系统中没有此部件、我将提出请求、我们应该在大约两周内收到反馈。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    此查询是否有更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    他们对我来说、这些值如下所示。

    结果- Theta JA-High K:

    207.6

    结果-θ JC、顶部:

    143.9

    结果- Theta JB:

    57.6.

    结果- psi JT:

    42.3.

    结果- psi JB:

    57.3.

    结果- Theta JC、底部:

    不适用

    此致、

    Owen