This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G17:仿真模型请求

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP3G17, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131577/sn74aup3g17-simulation-model-request

器件型号:SN74AUP3G17
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好、专家、

我们是否为此器件提供了 HSpice 仿真模型?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们只有以下型号: https://www.ti.com/product/SN74AUP3G17#design-development 

    我希望行为 SPICE 模型可以在 HSpice 中工作、但它不会提供晶体管级仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我尝试使用 HSpice 来包含 SN74AUP3G17cir 模型、但有许多语法。  

    您能否帮助检查模型是否适用于 hspice 以及如何修复这些语法? 如果否、是否有任何推荐工具?

    非常感谢、

    是的

    HSpice 版本:P2019.06-1.

    下面是我的短代码

    .option post=2 INTERP PARHIER =全局列表简述=0 NOELK LENNAME=25 INGOLD=2
    收发器5n 500N
    V1 1 0 pwl 60n 0v、120n 0v、130N 5V、170n 5V、180n 0v、 R

    param VCC = 3.3
    .Param ANGD=0

    .include 'SN74AUP3G17.cir'

    XCHIP Y 1 VCC AGND SN74AUP3G17
    R1 Y 0 50

    .end

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、恐怕我无法支持 hspice、我也不知道将 PSpice 转换为 HSpice 的任何工具。

    我们通过我们的网站免费提供两种不同的 PSpice 工具- Tina-TI 和 PSpice for TI。