This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204YZPR 封装信息

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1058254/lsf0204-lsf0204yzpr-package-information

器件型号:LSF0204

你(们)好。

 客户需要 LSF0204YZPR 封装尺寸和布局信息、但是这些信息不在数据表中。 您能为他们提供支持吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    我是否已查看产品文件夹的 CAD 部分?

    这将有助于焊盘图案。 是尺寸图。

    我将努力将这些添加到数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubbard、

      感谢您的意见。 但是、PDF 中没有 D 和 E 维度数据。

    您能为其提供支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    数据表现在包含了这些信息、您应该能够从中获取尺寸。