This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:电平转换器 C ON 电容

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1058322/sn74gtl2003-level-translator-c-on-capacitance

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34

你(们)好

我使用 SN74GTL2003 电平转换器通过它传递50MHz 时钟。 如果这是适合此应用的部件、请让我来看看

1) 1)我在  SN74GTL2003数据表中看到它的 C (on)电容为30pF、在某些地方它被称为18.6pF、需要考虑哪一个? 该部件是否支持  具有15pF 电容的振荡器

2) 2) SN74GTL2003是一个开漏器件、如果我不为时钟信号在 DN 引脚上添加上拉电阻器、可以吗? 或者必须在每个 DN 线路上有一个上拉电阻

3) 3)数据表显示、这在<=20pF 电容负载时支持50MHz 升压/降压转换...这意味着什么? 我能否通过该转换器传输50MHz 时钟信号而不出现任何信号完整性问题?

或者、我应该考虑使用支持至少250MHz 的电平转换器(5个谐波的50MHz 为50*5=250MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    为此、我建议改用缓冲器器件。 SN74LVC1G34等器件更适合这样做。 它具有过压容限输入和低 Cin。 看起来振荡器只能加载15pF 的电容、因此最好有一个缓冲器件(当前器件不会被缓冲)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    您能不能在下面提出问题

    数据表显示、这在<=20pF 电容负载时支持50MHz 升压/降压转换...这意味着什么? 我能否通过该转换器传输50MHz 时钟信号而不出现任何信号完整性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    实现该频率是可能的、但 SI 将取决于系统负载。 这是一款无源开关器件、这意味着它不提供自己的任何驱动、它依赖于连接器件和上拉电阻器来驱动高低电平。