This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4072B:参考设计

Guru**** 2862720 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4072B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1132548/cd4072b-reference-design

器件型号:CD4072B

在 电路中使用 CD4072BM96的任何参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件非常简单、因此通常不需要参考设计。 只需添加一个去耦电容器、并确保所有输入都具有有效电压。

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    以下示例说明了如何在电路中使用 CD4072B:

    我展示了来自10V 数字器件的3个输入信号(A、B、C)、这些信号随后被 CD4072B 逻辑或组合在一起。

    或门的输出直接连接到在相同电压下工作的器件的数字输入。

    我将 CD4072B 的所有未使用的输入端接至接地端、并将未使用的输出悬空。

    每个数字器件都在电源引脚附近放置了自己的0.1uF 旁路电容器。

    -

    我可以提供进一步帮助、还是可以解决您的问题?