This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:电平转换器

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1132516/txs0108e-q1-level-translator

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0204

你(们)好

我们 将 PN:TXS0108EQPWRQ1电平转换器用于 UART 接口、发现如果将波特率更改为3Mbps、则该部件仅支持115200波特率、不起作用。

为什么会这样? 数据表显示它可以支持高达110Mbps 的速率(推挽)。 那么、它为什么不能与3Mbps 配合使用? 请建议。

我们选择 此 PN :TXS0108EQPWRQ1、因为我们需要温度等级为-45至+125摄氏度的电平转换器

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当实际使用推挽信号且处于高电压时、TXS 才支持110Mbps。

    每个方向有多少个信号? TXU0204将是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 接口是右侧推挽式接口? 我们在 A 侧(MCU)上连接1.8V 电压、在 B 侧(器件)上连接3.3V 电压、但在115200波特率以上仍然无法工作为什么?

    我们有四个信号 TX、RX、CTS、RTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要将八通道器件用于四个通道?

    TXS 是无源开关。 您可能会有较长的布线、连接器或电缆、从而产生过大的负载。

    最好使用 TXU0204。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bcz 我们在板上有其他电平转换信号、我们在板上使用了 TXS、 为了 使 BOM 简单 、我们还在 UART 上使用了相同的 TXS。 正如 TXS 数据表中提到的、它可以支持高达110Mbps 的速率、但我们可以使用它。 但它只能在110Kbps 之前工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当您遵守数据表9.3.3节中提到的限制时、TXS 才支持高速度。

    最好使用 TXU0204。