This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:延迟与数据表的相关性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1132372/lsf0101-delay-correlation-to-datasheet

器件型号:LSF0101

您好!

我尝试使用 IBIS 模型将 LSF0101器件中的延迟与数据表中的设置相关联。 我对此有2个问题。 我看到的结果与数据表中的结果不完全相同。

输出到输入延迟为~0.7ns。 列出了1ns

2.在测试设置中,OUT 信号不会达到3.3。  

下面是 ADS 设置的快照。 您能否看到是否需要更改任何内容以与数据表结果相关联。

谢谢。

数据表输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我不确定 我是否理解您的担忧、因为0.7ns 应优于1ns (相差仅0.3ns)。 但是 、请注意、IBIS 模型并不是为了验证延迟、因为它们主要用于信号完整性。  

    该器 件也是无源开关;通过将 VrefA/VrefB 引脚直接连接到内部 FET 的源极/漏极(如下所示)、无需使用 IBIS 对任何缓冲 I/O 建模、IBIS 模型的运行方式与模拟行为类似、就像开关一样。  因此、该模型无法将1.8V 输入转换为3.3V 输出、例如、它只能进行相同的电压转换。   (请参阅 [常见问题解答]如何估算模拟开关/多路复用器中的传播延迟和通道间偏移?)。

    您的情况也不可能与   您提供的数据表输出类似(在理想情况下)的测试条件匹配、这会使系统发生变化、并进一步建议使用 LSF EVM 来测试和验证信号完整性以及延迟。 另请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的更新。 我尝试估算通过开关的最大延迟是多少、因为数据表仅列出了"Typ"值。 我同意、IBIS sim 不是这方面的最佳方法。 您能否为缓冲器提供 SPICE 模型。  

    我阅读了您提供的有关如何估算传播延迟的信息、我的延迟结果接近于下面列出的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    请注意、提供的典型值是因为器件只是一 个无源 FET (您通过它驱动的值应该与输出类似)。 因此 、最大值将取决于您的驱动器规格。

    请参阅   Spice 模型的产品文件夹。 但是、请进一步注意、LSF 器件不是缓冲器、而是开关;感谢您、我们将考虑使用 EVM 进行原型设计。

    此致、

    Michael。