This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI 驱动器选择

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXU0304, TXB0104, TXB0104-Q1, TXS0102, TXS0104E, SN74LXC2T45, SN74AUP3G34, SN74LVC3G34, SN74AXC4T774-Q1, SN74AXC4T245-Q1, SN74AXC4T774, SN74AXCH4T245, SN74LV4T125, SN74AVC4T245-Q1, SN74AVCH4T245-EP, SN74AVC4T774, SN74AXC4T245, SN74AVC4T245, SN74AVCH4T245, LMK1C1104, SN74AUC125, SN74AUC126, SN74LVC125A, SN74LVC126A, SN74AUP3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1060457/spi-driver-selection

主题中讨论的其他器件:TXU0104TXU0204TXU0304TXB0104TXB0104-Q1TXS0102TXS0104ESN74LXC2T45SN74AUP3G34SN74LVC3G34SN74AXC4T774-Q1SN74AXC4T245-Q1SN74AXC4T774SN74AXCH4T245SN74LV4T125SN74AVC4T245-Q1SN74AVCH4T245-EPSN74AVC4T774SN74AXC4T245SN74AVC4T245SN74AVCH4T245LMK1C1104SN74AUC125SN74AUC126SN74LVC125ASN74LVC126ASN74AUP3G17

大家好、我们正在寻找 TI 的2-4位电平转换器、以便在1V8/3V3到5V0之间进行转换。 SPI_CLK 和 SPI_MOSI 将通过该驱动器路由、并连接到相对较长的 LED 条。 目的是以4MHz 的频率运行该接口。

我们将查看此应用的以下器件:
TXU0104
TXU0204
TXU0304
TXB0104/TXB0104-Q1
TXS0102
TXS0104E

我们有以下问题:
-是否不推荐将上述任何器件用于此应用? 例如、驱动强度、速度

TXB 和 TXU 线之间的主要区别是什么? 我们熟悉 TSX 和 TXB 驱动器。

除了不同的位数之外、TXS0102和  TXS0104E 有何不同? E 代表什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TXS 和 TXB 的驱动强度不大、我最终会避免将它们用于单向信号。 为此、我建议使用我们的全新 SN74LXC2T45、它将在处理2个信号时提供更好的解决方案尺寸。

    TXU 为固定方向、TXB 为自动双向。 TXU 适用于具有单向信号的接口。

    E 表示向 B 端口添加了 ESD 保护、功能相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  SN74LXC2T45 还没有推出所需的封装。

     TXU0304是否适合此应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于您所使用的两个信号方向相同、因此在技术上可以使用3个变化中的任何一个(TXU0104、TXU0204、TXU0304)。 它们提供不同的方向配置、您可以在数据表(每种配置的第5节)中找到比较配置。 我会看到您认为是否有任何其他信号需要转换、甚至只是缓冲、以了解您希望如何利用这些额外的通道(或将其保持为未连接状态、这也很好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

     TXU0304是否也适合以下应用?
    时钟分离器- 24MHz 1.8V 时钟
    1:3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否也要将其转换为5V?

    信号分离适用于 TXU0304配置、因为它在一个方向上有3个通道、在相反的方向上有1个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器将仅充当分离器。
    VCCA = 1.8V
    VCCB = 1.8V

    这是一个好用例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想我对你说分离器时的意思有点困惑。 您能否提供您要做什么的快速方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。 但是、诸如 SN74AUP3G34或 SN74LVC3G34的纯缓冲器会更简单、更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试使用它、因为我们已经将它用于 SPI 应用。 更少的 BOM 线。

    请参阅以下应用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    好的、我现在关注。 TXU 器件可能难以满足该频率。 我会推荐 Clemens 提出的缓冲器建议。 遗憾的是、这确实意味着更多的 BOM 行、但您可能会节省一些成本和尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU 为何难以应对?  它在数据表中提到了200Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    200Mbps 用于最大电源电压、这是最佳情况、您在接近最小电源的1.8V 电压下运行、这将降低数据速率。 如需更多信息、请参阅第7.6节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 很好的收获

    我们为 电平转换器选择了 TXU0304。

    坚持使用上面提到的用于时钟缓冲器应用的另一个电压转换器是否仍然可以? 以下列表中的内容:

    SN74AXC4T774-Q1
    SN74AXC4T245-Q1
    SN74AXC4T774
    SN74AXCH4T245
    SN74LV4T125
    SN74AVC4T245-Q1
    SN74AVCH4T245-EP
    SN74AVC4T774
    SN74AXC4T245
    SN74AVC4T245
    SN74AVCH4T245

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、我会坚持使用 AXC 器件。 它们将是该列表中最快的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 最后一个问题。

    对于此应用、 考虑到 LMK1C1104被设计为时钟扇出芯片、它是否最适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们总共考虑以下方面:

    电压转换器和电平转换器
    SN74AXC4T774-Q1
    SN74AXC4T245-Q1
    SN74AXC4T774
    SN74AXCH4T245
    SN74LV4T125
    SN74AVC4T245-Q1
    SN74AVCH4T245-EP
    SN74AVC4T774
    SN74AXC4T245
    SN74AVC4T245
    SN74AVCH4T245

    缓冲器、驱动器和收发器
    SN74AUC125
    SN74AUC126
    SN74LVC125A
    SN74LVC126A
    SN74AUP3G17
    SN74AUP3G34

    时钟缓冲器
    LMK1C1104

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于有关新器件的问题、我建议发布新主题。 这会自动将问题发送给正确的团队--我们不支持 LMK... 部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 感谢您迄今提供的帮助