This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:MDIO 应用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1060499/txs0102-mdio-application

器件型号:TXS0102

大家好、

客户希望我们帮助您再次确认此器件 TXS0102或其系列是否可用于 MDIO 电平位移?

还想验证速度是否可以达到2.5Mbps 或仅达到2Mbps?

https://www.ti.com/lit/an/scea110/scea110.pdf

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    它是 MDIO 的推荐器件。 对于某些电源配置、其最大保证速度列在时序要求表中。