This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:原理图更新

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1059280/txb0106-schematic-reivew

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件:LSF0108

大家好、

我的客户想知道原理图是否正常。

他希望使用 TXB106来实现电平位移。 但它无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们能否获得任何无法正常工作的通道的输入/输出示波器截图?  此外、我们还需要有关连接到器件的所有内容的信息、这些内容不会出现在原理图中。 是否有连接器? 传输线路(电缆)? 连接到远程端的器件?

    请提供尽可能多的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    很抱歉回复太晚了。  
    我已经告诉客户测量一些波形。

    我的客户也说用 LSF0108可以使电路工作。  

    顺便说一下、我们是否有其他与 TXB0106解决方案相同的 P2P?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我建议他们去掉上拉电阻:

    我怀疑它们的问题是低电平状态期间的大直流偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    好的、我会告诉客户问题是否可以解决。

    谢谢。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    听起来不错、我会等听到回来。