This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:SN74LVC541A 仿真错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A, SN74LV541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1060053/sn74lvc541a-sn74lvc541a-simulation-error

器件型号:SN74LVC541A
主题中讨论的其他器件: SN74LV541A

您好、团队正在寻求您的意见。

SN74LVC541A 八路缓冲器的 PSpice 模型包含一个子电路(logic_TRI_State_Output_LVC_1i_and_Tristate_CMOS_SN74LVC541A in Out OEZ VCC VEE)、该子电路具有两个由电压控制的电压源:EROH 和 EROL。 这些源由查找表控制。 但是、表条目包含3伏参数的两个输出(请参阅下文)。  如果您检查类似的 SN74LV541A 型号、您将在该子电路中仅看到一个3伏输入。

EROH NROH VEE 表{V (VCC、VEE)}=
+(1.65 112.5)
+(2.3、50)
+(3,37.5)
+(3、29.16666666667)
+(4.5、21.875)
Erol NROL VEE 表{V (VCC、VEE)}=
+(1.65 112.5)
+(2.3、37.5)
+(3,25)
+(3、22.916666666667)
+(4.5、17.1875)

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是一个我们知道的问题,我们正在努力解决--不幸的是,它影响到许多设备。

    目前、我建议使用以下代码对两条3V 线路求平均值:

    EROH NROH VEE TABLE {V(VCC,VEE)} =
    +(1.65,112.5)
    +(2.3,50)
    +(3,33.3)
    +(4.5,21.875)
    EROL NROL VEE TABLE {V(VCC,VEE)} =
    +(1.65,112.5)
    +(2.3,37.5)
    +(3,23.96)
    +(4.5,17.1875)