This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245A 和 SN74LVTH245A 之间有何差异

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH245A, SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1060081/sn74lvc4245a-what-is-the-difference-between-sn74lvc4245a-and-sn74lvth245a

器件型号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVTH245A
  •  SN74LVTH245A  具有三态输出的3.3V ABT 八路总线收发器,  什么是 ABT?

  • SN74LVC4245A 和 SN74LVTH245A 之间的区别是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rhea、

    以下是 ABT 概述:

    SN74LVC4245A 专为电平转换而设计、而 SN74LVTH245A 只是一款标准总线收发器。