This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:B 侧作为输入、A 侧作为输出具有喷射器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245, SN74LV8151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1059788/sn74alvc164245-b-side-as-input-a-side-as-output-have-jetter

器件型号:SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件: SN74LV8151

你(们)好

我们发现当我们使用 B 侧作为输入 A 侧作为输出时,输出有振铃。

这是 sch。

输入是光电 耦 合器,在光耦合状态变化后,在切换输出电平后会发现一系列抖动。 红色下方是输入,黄色是输出。

黄色下方是输入(TP79),红色是输出(TP78)。

 黄色下方是 输入 ,红色是输出。

我们测试结果为;

1.在多次测试中 ,抖动发生在输入杆5V 上。

2.我们使用信号发生器作为输入,通过调整上升沿的时间,可以发现输出信号在上升一定程度时不再抖动。

3.根据数据表,所有使用的 IO 推挽式,喷气机仍在运行。

4.我们使用 A 侧作为输入,B 侧作为输出,不会发生喷射器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入转换缓慢是问题的原因。

     SN74ALVC164245具有标准 CMOS 输入、当存在慢速输入转换时、这可能会导致内部和外部振荡以及其他意外行为。 我们有一个常见问题解答、在这里对此进行了详细讨论:

    [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? 

    这种类型的问题并不总是发生的、但要确定不会发生这种情况、唯一的方法是在器件之前添加一个施密特触发缓冲器、以将输入从慢速转换为快速转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys  

    感谢您的申请。

    您能提供与 SN74ALVC164245  施密特触发输入器件相同的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有施密特触发输入的引脚对引脚兼容器件。

    您需要10或16个通道吗? 最大的类似器件是 SN74LV8151、其中至少一个通道是反相的。